内部帧触发
内部帧触发器在每张采集的图像后提供连续信号。
- 在 Configuration (配置) 窗口中,导航到 Acquisition Control (采集控制 ) → Frame Trigger(帧触发器)。
- 在 Internal (内部 ) 下,选中 Generate frame trigger continuous after each acquisition image (在每个采集的图像后连续生成帧触发器 ) 复选框。
内部帧触发 或者,您可以通过执行以下步骤在 相机特征树 中设置内部帧触发器:
| 步骤 | 特征名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | 触发器选择器 | 帧主动 |
| 2 | 触发模式 | 关闭 |
| 3 | 触发器选择器 | 帧开始 |
| 4 | 触发模式 | 关闭 |
| 5 | 触发器选择器 | 线起点 |
| 6 | 触发模式 | 关闭 |
外部帧触发
外部帧触发器可由光栅提供。
- 在 Configuration (配置) 窗口中,导航到 Acquisition Control (采集控制 ) → Frame Trigger(帧触发器)。
- 在 External (外部 ) 下,选中 Use external source to generate frame trigger (使用外部源生成帧触发器 ) 复选框。
|
或者,您可以通过执行以下步骤在 相机特征树 中设置外部帧触发器:
| 步骤 | 特征名称 | 值 |
|---|---|---|
| 1 | TriggerSelector | FrameStart、 FrameActive 或 FrameBurstStart |
| 触发模式 | 上 | |
| 2 | 触发器源 | 例如:3 号线 或 4 号线 |
| 3 | TriggerActivation 触发器激活 | 高电平/低电平 / 上升沿 或 下降沿 |
| 4 | TriggerDelayLines | <行数> |
| 5 | TriggerSignalDetectionMode (触发信号检测模式) | 峰保持器检测 / 去抖动 4 个时钟, 去抖动 4 行, 去抖动 60 行 |
| 5 | 数字 I/O 线路选择器 | 选择 Trigger Source |
| 6 | 线格式 | 打开 下拉菜单 并将 Line Format 更改为您的输入信号 |
触发器选择器
帧开始
Input signal activation → Frame start (输入信号激活)在 Trigger delay lines(触发延迟线 )之后触发图像采集,并根据 Trigger signal(触发信号)检测模式 配置在图像高度设置的持续时间内触发图像采集。一个帧触发器可创建一个具有恒定图像高度的图像。
帧激活
Input 信号激活 → Frame 激活 在 Trigger 延迟线 之后触发图像采集,并根据 Trigger 信号持续时间的 Trigger 信号检测模式 配置。One Frame 触发器创建一个具有帧活动信号长度的图像。
帧突发开始
Input signal activation → Frame burst start (输入信号激活)在 Trigger delay lines (触发延迟线 ) 之后触发图像采集,并且根据 Trigger signal detection mode (触发信号检测模式 ) 配置触发图像高度设置持续时间的数倍。一个连拍快照会创建多个图像高度恒定的图像。
采集的图像数量在 采集控制 → 采集连拍帧计数 下设置。
触发器激活
TriggerActivation 指定触发器的激活模式。
| 名字 | 描述 | 笔记 |
| 崛起边缘 | 指定在源信号的上升沿认为触发器有效。 | 此枚举条目有效,并且仅适用于 LineStart 或 FrameStart 或 FrameBurstStart |
| FallingEdge (下降边缘) | 指定在源信号的下降沿将触发视为有效。 | 此枚举条目有效,并且仅适用于 FrameStart 或 FrameBurstStart |
| 级别高 | 指定当源信号的电平较高时,触发器被视为有效。 | 此枚举条目有效,并且仅对 FrameActive 可用 |
| LevelLow | 指定当源信号的电平较低时,触发器被视为有效。 | 此枚举条目有效,并且仅对 FrameActive 可用 |
| 帧起点 | 帧突发开始 | 帧 活动 |
触发器源
TriggerSource 指定了用作触发源的输入行,请参考 electrical installation。
触发信号检测模式
该摄像机支持四种不同的 Trigger 信号检测模式。此配置参数定义 frame trigger input 信号的信号去抖动。
要设置 Trigger 信号检测 ,请导航到 相机特征树 → Acquisition control → Trigger 选择器 ,以下四个选项可用:
PeakholderDetection
PeakholderDetection →触发信号检测模式可检测每个小的输入信号并立即开始图像采集。
Debouncing4 Lines
Debouncing4Lines →触发信号检测模式需要一个 4 线稳定的触发输入信号,这会导致 4 行的图像延迟。
去抖动60 线
Debouncing60Lines →触发信号检测模式需要 60 线稳定的触发输入信号,导致图像延迟为 60 线。
Debouncing4Clocks (不推荐)
Debouncing4Clocks → Trigger signal detection mode 需要 4 个时钟 (clks) 稳定的触发输入信号,导致图像延迟为 4 个时钟。
触发延迟线
指定在触发接收后激活之前要应用的行数的延迟。
线格式
数字 IO 控制 → 线路选择器 → 线路格式 控制所选物理输入的电气格式。具体电气格式请参考 electrical installation。
| Name | Description |
| NoConnect | The line is not connected. |
| SingleEnded_3V3 | The line is single ended input or output for 3.3V. Input signals less than 1.5V are considered as level low, signals higher than 1.5V as level high. |
| SingleEnded_5 | The line is single ended input for 5.0V or output for 3.3V. Input signals less than 2.5V are considered as level low, signals higher than 2.5V as level high. |
| SingleEnded_12V | The line is single ended input for 12.0V or output for 3.3V. Input signals less than 5.0V are considered as level low, signals higher than 5.0V as level high. |
| SingleEnded_24V | The line is single ended input for 24.0V or output for 3.3V. Input signals less than 5.0V are considered as level low, signals higher than 5.0V as level high. |
| RS422_NoTerm | The line is currently accepting or sending RS422 level signals with no electrical termination. |
| RS422 | The line is currently accepting or sending RS422 level signals. |
| Misc | The line is a special one. |