安全指导
- 只有 Chromasens GmbH 的技术人员才能打开或松开设备的螺钉或外壳部分。
- 在对设备进行任何工作之前,请断开电源。
- 为避免火灾风险,让散热器、加热器或闪电设备等其他设备先冷却。
- 必要的维修只能由 Chromasens GmbH进行。
![]() | CAUTION |
| The device can heat up to 60 °C. | |
| Do not touch the hot surface. Let the device cool down before carrying out any work on it. |
清洗
在设备运行期间,灰尘等颗粒可能会沉积在镜头上。这些沉积物会对光学图像的质量和设备的功能产生负面影响。
清洁间隔
根据您的环境条件和脏污程度指定定期清洁间隔。
清洁程序
- 断开电源。
- 让设备冷却。
- 从镜头开始,用柔软的无绒布擦拭所有表面。使用异丙醇是可选的,请参阅制造商的手册。
- 检查设备以确保清洁有效,并在必要时重复。
修
如果设备损坏,请参阅 Chromasens GmbH。
处理
![]() |
本产品是一种电子设备。 请根据您当地的法规处理本产品。请联系您当地的政府办公室,了解有关环境安全回收的详细信息。 |

CAUTION