执行白平衡

Prev Next

相机系统的调整是一个迭代过程。可能需要执行两次白平衡步骤。

注意:白色参考必须干净且位于相机的聚焦平面内。

使用专业的白色参考,例如干净的白色陶瓷或塑料材料。 

为获得最佳效果,请使用移动的白色参考来减少对白色参考中任何光学变化的影响。

准备系统

  1. 在相机下方放置一个白色参考。
  2. 在相机镜头上设置镜头光圈 f-stop。
  3. Load the default user set.
  4. 设置最大值 exposure time
  5. 设置 line time
  6. 打开照明并设置灯电流。

停用 DSNU 和 PRNU 校正 
  1. 在 Configuration (配置) 窗口中,导航到 Camera Image CalibrationDSNU/PRNU。 
  2. 选中 Deactivate DSNU correction 复选框。 
  3. 选中 Deactivate PRNU correction 复选框。
getting-started-image-evfwho6o

配置增益设置

  1. 单击右侧窗口中的 加号 以添加新选项卡。
  2. 选择 Horizontal Line Plot
  3. 开始图像采集 
getting-started_white_balancing_1
  1. 在 Configuration (配置) 窗口中,导航到 Camera Image Calibration (摄像机图像校准 ) → Gain (增益)。

将显示 10 位范围内的当前值。

getting-started_white_balancing_2
  1. 选中 Automatic gain control settings 中的 Enable 复选框。
  2. 设置参考零位位置和大小:
    自动增益控制的 ROI 下方,设置 Offset XOffset YWidthHeight的值。
    提示
    要控制图像中的位置,您可以暂时选择 可见 特征
  3. 确保参考零位位置位于图像最亮的区域(中心)。
  4. 设置目标白色参考值:
    10 位范围内的目标值 (Target values in 10 bit range ) 下,设置 绿红外的值。
    注意
    目标值应介于 800 – 880 之间,才能在水平线图中获得 200 – 220 之间的值。
  5. 单击 Automatic gain control settings 中的 Once 
getting-started_white_balancing_3getting-started_white_balancing_4

相机使用当前设置执行白平衡。

成功平衡后 ,Gain Auto Status 返回 Control Successful

注意:如果白平衡不成功,您有以下选项:
  • 修改曝光时间 
  • 修改照明电流 
  • 修改镜头的光圈值
  • 修改传感器灵敏度 
注意: 在以下情况下重复白平衡

如果更改相机镜头的光圈值或照明设置,请重复白平衡。