维护和处置

Prev Next

安全指导

  • 只有 Chromasens GmbH 的技术人员才能打开或松开设备的螺钉或外壳部分。
  • 在对设备进行任何工作之前,请断开电源。
  • 为避免火灾风险,让散热器、加热器或闪电设备等其他设备先冷却。
  • 必要的维修只能由 Chromasens GmbH进行。
hot surfacegeneral warningCAUTION
The device can heat up to 60 °C.
Do not touch the hot surface.
Let the device cool down before carrying out any work on it.

清洗

在设备运行期间,灰尘等颗粒可能会沉积在镜头上。这些沉积物会对光学图像的质量和设备的功能产生负面影响。

清洁间隔

根据您的环境条件和脏污程度指定定期清洁间隔。

清洁程序

  1. 断开电源。
  2. 让设备冷却。等待至少 30 分钟。
  3. 从镜头开始,用柔软的无绒布擦拭所有表面。使用异丙醇是可选的,请参阅制造商的手册。
  4. 检查设备以确保清洁有效,并在必要时重复。

如果设备损坏,请参阅 Chromasens GmbH

处理

image-1674813282773本产品是一种电子设备。
请根据您当地的法规处理本产品。请联系您当地的政府办公室,了解有关环境安全回收的详细信息。