在执行色彩校准之前,请确保您的相机已正确校准并加载了适当的 DSNU 和 PRNU 。
介绍
颜色校准的目的是将由摄像机和光照的属性确定的色彩空间传输到标准化的输出色彩空间。典型的色彩空间包括 XYZ、sRGB、Adobe RGB、ECI RGB 和 CIELAB。GCT Color Calibration 向导提供了一种校准 Chromasens 相机的简便方法。它将扫描的图像数据与使用校准设备测量的参考数据集进行比较,并确定颜色转换矩阵 (CCM),然后将其加载到相机中。
准备系统
在开始 Color Calibration 过程之前,您需要按如下方式准备系统:
执行 Camera Calibration 部分,allPIXA evo Camera image calibration 和 allPIXA neo Camera image calibration。
将 ColorChecker Classic 或 ColorChecker Digital SG 放在相机下方,并在与执行相机图像校准相同的条件下获取图像。
生成颜色校准
将 Color reference 放在相机下。
| |
在 菜单栏中 ,导航到 Tools —> Calibration。 单击 Generate Color Calibration 对话框。
| 
|
单击 Acquire image 直接从相机生成校准, 或 单击 Load image 从硬盘驱动器加载图像。
Raw 图像显示在右侧的选项卡中。 | 

|
对于某些图像,需要选择 ROI。因此,单击 ROI 选择 ,然后用鼠标左键选择 ROI,然后单击 确定。
| 
.png)
|
选择颜色参考图表和颜色距离指标: - 用于 CIE76 的 DeltaE - 用于 CIE2000 的 DeltaE2000 点击 Calc 计算 Color calibration 和 Statistics.
| 
|
计算的输出是窗口中的四个新选项卡。 第一个选项卡是 Detected Patches(检测到的补丁 ),在这里您可以看到 ROI 和参考映像的计算误差。
| 
|
“图像应用的 CCM”选项卡显示对输入图像应用的颜色校准。
| 
|
的 Error 选项卡显示一个表,其中包含 Source (src) L*a*b* 和 Target (target) L*a*b* 值以及 detla E 错误。
| 
|
CCM 选项卡显示 CCM 或 Color Transformation 值的系数
| 
|
最后一步是评估 Max dE 应小于 10 的统计结果。 单击 Send to camera 将 Color Transformation 值发送到相机并自动激活 Color transform。
| 
|
颜色度量
对冲值 E
delta E 值的解释
Delta 值 | 人类感知 |
|---|
0.0 - 1.0 | 不明显或几乎察觉不到 |
1.0 - 2.0 | 经验丰富的观察者可感知 |
2.5 - 3.5 | 即使是没有经验的观察者也能察觉 |
3.5 - 5 | 明显的色差 |
5.0 及更高版本 | 色差大 |
Dark signal non-uniformity
Photo Response Non Uniformity
GenICam Control Tool
Chromasens Software to communicate with cameras that fulfill the GenICam standards.
The Color conversion matrix (CCM) supports the conversion from for example RGB to sRGB or any user-defined conversion