若要打开“选项”对话框,请单击“开始”菜单上的“设置”。

选项名称 | 默认值 | 描述 |
等待图像超时 | 30000 | 如果在指定时间后未收到下一个图像,则它将发送超时。 该值可以修改。当 GCT 重新启动时,它被设置回 30000。 |
检测信号超时 | 3000 | 从相机(控制通道)读取 GevHeartbeatTimeout 的值。 |
数据流缓冲区计数 | 5 | 指定用于每个流的缓冲区数。该值应至少为 2 或 3。 |
忽略图像超时 | 未选中 | 如果尽管出现超时错误,但采集过程仍应继续,则可以选择此项。 |
显示损坏的图像 | 未选中 | 如果应显示图像,则可在缺少数据的情况下进行选择 |
如果发生错误,则停止 | 未选中 | |
画 | 都 | 可以设置为每 x 帧显示一次,或关闭显示以减少 CPU 使用率。 |
启用 XML 功能缓存 | 未选中 | 因此,直接从 camera 检索实际值,而不是从缓存的 register 中检索。 |
选项( Wait for image timeout 和 Heartbeat timeout 除外)保存在 GCC.ini